This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:是否有可通过 I2C 读取的寄存器、以将器件标识为 BQ25120A 或 BQ25120?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674371/bq25120a-is-there-a-register-that-can-be-read-via-i2c-to-identify-the-part-as-bq25120a-or-bq25120

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

我想读取器件中的寄存器、以确定芯片是 BQ25120A 还是 BQ25120?  数据表中没有看到任何内容。  这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、无法通过 I2C 确定 A 版本。

    谢谢、