This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 芯片规格问题

Guru**** 2613925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673222/bq25120a-bq25120a-chip-specification-question

器件型号:BQ25120A

尊敬的所有人

对于 BQ25120A、我有一些问题、请帮您检查

1.如果 TS 未连接、它不会为电池充电?

从下面的方框图,我们可以在引脚中找到器件控制部分。 如果仅使用电池、I2C 是否正常工作?如果是、并且我们希望通过 Q1/Q2了解电源?

3.如果我想进行 I2C 正常工作,CD 引脚是否必须上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看我的反馈:

    不建议悬空 TS 引脚、因为它是基于电压的温度感应、浮动 TS 引脚可能会导致该引脚上的电压不确定。

    2.是的、如果只使用电池、I2C 仍然可以工作。 Q1/2将阻断电池电压、因此在 VIN 侧、您不应看到电压。

    3.可以,如果 CD 引脚在仅电池时为低电平,则器件处于 HiZ 模式,I2C 不工作,则需要切换 CD 引脚以启用 I2C。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    感谢您的快速支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    我还有另一个问题需要咨询,
    如果 TS 引脚断开连接且引脚连接5V,PMID 引脚无电压且未充电、PMID 现在具有连接分压器电阻后的电压。为什么?
    如果 TS 引脚断开连接并从 TS 控制寄存器禁用 TS 功能、则在 CD 引脚连接后 PMID 无电压下拉电阻、IN 引脚连接5V、原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 IN 引脚连接5V、PMID 将具有电压。

    2.如果连接到5V 并下拉 CD 引脚、则 bq25120A 使能充电、PMID 应具有电压、导致 PMID 无电压的确切测试条件是什么? 请提供更详细的测试条件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TS 引脚断开连接(__LW_AT__其它配置

    与参考设计),IN 引脚连接5V,PMID 引脚无电压?相同
    如果 TS 引脚断开连接并从 TS 控制寄存器禁用 TS 功能、则在 CD 引脚连接后 PMID 无电压下拉电阻、IN 引脚连接5V、原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在上一次答复中向您提供反馈。 请查看我的评论。