This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:当 MOSFET 短路时、在启动期间插入故障。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702448/tps2411-when-mosfet-is-short-fault-is-inserted-during-startup

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件:TPS2410

你(们)好

这是我们的应用程序:

当我们通过跳线短接 ORing MOSFET 漏极和源极(相当于短接引脚 A 和引脚 C)时。 我们发现 GATE 不能为高电平,并且 FLTb 引脚在启动期间变为低电平。 我们知道不应提供任何栅极、但我们不理解为什么 FLTb 变为低电平、这意味着存在故障。

 

  1. 以下方框图中的“开”是什么意思?

  2. 为什么当我们短接 ORing FET 漏源极时 FLTb 变为低电平? 请尝试解释方框图上的基础。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    ON 表示栅极控制逻辑打开、对于 TPS2410、ON 表示"Amp"打开、而对于 TPS2411、"comp"打开。

    当栅极 A 低于0.78V 时、故障将激活。 当 A 和 C 短接时、栅极为低电平、因为永远不会达到正向导通阈值(A-C)。


    此致、
    Kari。