This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:结温和环境温度的建议运行条件

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684288/lp8758-e0-recommended-operating-conditions-of-junction-and-ambient-temperature

器件型号:LP8758-E0

您好!

是否有必要在最大值或更小值时同时使用 Ta 和 Tj?



我知道有必要遵守建议的 Tj 范围、以保证运行。
 ℃Ta、我们认为即使 Ta  超过最大值、Tj 不超过125 μ s 也能保证运行、这是正确的吗?
我想知道 Ta 建议范围的背景。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    结温和环境温度相互关联。 建议遵循结温和环境温度的最高规格、以确保正常运行。  请查看此 应用手册 以了解更多详细信息。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!  

      ℃语句"Tj 不超过125 μ s 、即使 Ta 超过最大值"、您只能在以下条件下使用:

    1. 内部 IR 压降不大的极轻负载;
    2. IR 压降所产生的热量可以完全消散;
    3. 当 Tj 上升到 Ta 并且达到平衡点时、不再上升。

      从上面列出的3个条件中、您可以发现它们非常严格、因此 、建议使用最大 Ta 以确保在特定负载水平下正常运行;即使如此、  也需要良好的散热设计以确保 Tj 永远不 会超过最大值。

    谢谢!

    Phil