This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源模块

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702163/power-module

大家好、我正在寻找使用  控制直流/直流输出电压裕量的数字控制功率裕度 IC 或 DAC。 在 0至5V 电压范围内,我需要控制1mV 的 VOUT 步长。 此外、我还需要一些功能、例如三角波形生成、压摆率控制以及上升和下降时间控制 。请向我提供您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的应用的输入电压和输出电流范围是多少?

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压:最小5V 和最大20V  

    电流 : 5A

    输出电压步长 :0至5V

    输出电压步长: 1mV  

    控制:数字控制 (如 I2C、SPI)

    我们还需要控制三角波形生成、欠压检测、毛刺脉冲。

    谢谢

    Dhivagar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhivagar、

    我们的组织提供的产品不能满足您的要求。 我将把您的问题转给其他组织、看看他们是否有合适的部分。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhivagar、

    这些要求非常不寻常。 您的应用是什么?