This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:能否在 TPS53219A 的 VDD 引脚中使用10uF 并联电容、而不是4.7uF 电容?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684277/tps53219a-could-i-use-10uf-parallel-in-vdd-pin-of-tps53219a-instead-of-4-7uf

器件型号:TPS53219A

大家好、团队成员

能否在 TPS53219A 的 VDD 引脚中使用10uF 并联电容、而不是4.7uF 电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    是的。

    此致、

    Mathew