This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:有关 UCC28610设计的问题

Guru**** 2581635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674235/ucc28610-question-about-ucc28610-design

器件型号:UCC28610

大家好、

对于 UCC28610设计、您能帮您解答一些问题吗? 谢谢

数据表图34中的建议运行条件、我希望您能帮助回答以下问题、谢谢!

  1.  DRV 和 VDD 引脚之间的 D1是否可替换为普通二极管? 有什么区别?
  2. 建议 CBP 的电容在0.1~1uF 的范围内。

您认为需要多少 CVDD 的电容值

3.是否可以移除 ZCD 和 VDD 之间的二极管 Dbias?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您在这里提出问题。

    在我看来、建议使用肖特基来减少流经 VDD 开关体二极管的电流。 如果您使用正常二极管、则可能不会有助于减小流经 VDD 体二极管的电流、因为二极管正向电压较高。

    2.对于 CVDD、数据表建议大于47uF、EVM 使用68uF。

    辅助绕组为 CVDD 提供能量时需要 Dbias。

    此致
    Kevin