This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:当 HSFB EVM 中负载的电流更高时,PWM 的占空比是相同的(不变)。 这是正常的吗?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684249/ccs-ucd3138-when-the-current-of-the-load-is-more-higher-in-hsfb-evm-the-duty-of-the-pwm-is-the-same-unchange-is-it-normal

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

当 HSFB EVM 中负载的电流更高时,PWM 的占空比相同(不变) ,  频率相同(unchage)。

随着电流的增加, HSFB EVM 中 PWM 的频率和占空比是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    频率不应改变。

    在高效电源中、当处于 CCM (共模电流模式)模式时、占空比 主要是 输入电压和输出电压的函数。

    由于此 EVM 的效率 很高、因此在 CCM 模式下、电流对占空比的影响很小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。