This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:BQ24130充电问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698131/bq24130-bq24130-charging-problem

器件型号:BQ24130

尊敬的所有人:

使用 BQ24130为超级电容器充电时遇到问题、输出充电电流不符合 I 设置的电流。  mΩ、当 CMOD 设置为低电平、Viset2=2V 时、感应电阻器设置为100mΩ Ω、理论充电电流应为200mA、但实际测量值仅为160mA。将感应电阻器更改为50 Ω、理论充电电流应为400mA、但输出电流仅为273mA!! 在快速充电模式下也会出现同样的问题。您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请进行以下更改:
    1.在 R136之后向输出添加2x10uF + 1uF 电容器、您可以移除 C81
    请考虑 BAT 引脚与 GND 之间的典型电阻为717k 欧姆、这可能会改变您的超级电容器调节点
    3.将 VREF 与 TS 之间的电阻分压器设为 TS = 2V
    4. ISET1必须高于100mV 才能使充电器正常工作、请从 VREF 修改电阻分压器

    请告诉我这是否有任何变化。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven 、

    我已经根据   你给我的建议仔细检查了所有内容,但没有改变!1.

    您能给我一些其他的评论吗?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您进行更改时、充电电流是多少?它是更接近调节点还是更远?

    此外、如果可以、还应连接 PVCC、AVCC、SRN 和 VREF 的波形。 可能存在噪声或稳定性问题。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在告诉您之前、我们已更改了您的所有建议。

    PVCC、AVCC、SRN 和 VREF 的波形 如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否显示新原理图? 您在更改后获得的充电电流数字是多少?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven 、

     感应电阻器为50 mΩ、理论充电电流应为400mA、但我仅从输出中获得270mA~280mA!!

    新原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 COMD 引脚连接到 VREF 时、R138和 R139更改为75K 和23K、理论充电电流应为774mA、但我仅从输出中获得430mA!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的超级电容值是多少? 您希望输出多少电压?

    此外、请尝试将电感器值降低到6.8uH 或4.7uH。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     超级电容值为165F、5.5V。 我已将输出电压更改为 5.5V、但当超级电容器的电压为5V 时、充电电流降至0mA。

    我还将  电感器更改为4.7 μ H、但没有任何变化、充电电流也为277mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要在超级电容器上进行5.5V 稳压、您需要将 R115更改为267k Ω。 考虑到从 BAT 到 GND 的内部电阻为717k、这将为您提供接近5.5V 的稳压。

    我不知道还有什么会影响您的充电电流、除非您有一根很长的电缆从输出端连接到超级电容器、这将增加您的 ESR 并可能更快达到调节点。

    您能不能在为电容充电时给我展示 PVCC、AVCC、SRN 和 SW 的波形图?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从输出到 Sup 电容器的 PCB 线如下所示:

    较宽的红线表示后级升压电路、其余线路从输出到 Sup 电容器。

     当为电容器充电时、SW 的波形如下所示、 我已经向您展示了其他波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局可能未针对开关模式转换器进行完全优化。 我建议您阅读数据表第20页 www.ti.com/.../bq24130.pdf ,并遵循我们的 PCB 布局建议。

    此外、您如何测量 SW 节点? 它看起来非常嘈杂。 您是否将探针放置在靠近 SW 引脚的位置、GND 连接是否尽可能靠近 IC 接地? 如果噪声是真实的、则需要按上述方式将布局更改为更优化的布局、或者您也可以添加 RC 缓冲器来消散振铃。 e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    此致、
    Steven