This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1112:工作温度范围

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674333/ref1112-operating-temp-range

器件型号:REF1112

您好、参考团队、

我将到达 REF1112、它的工作范围。 在数据表中、它声明:

" REF1112的额定工作温度范围为–40°C 至+85°C、工作温度范围为–40°C 至+125°C。"

这意味着什么?

也许更好的问题是  、我们 实际测试的温度范围是多少?

整个数据表中有3个不同的范围、可订购器件部分中的工作范围清晰地指出、最多仅85个:

虽然建议的温度范围高达125:

此外、绝对最大额定温度低至-55C:


谢谢你。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    基准工作温度高达125°C、但最大温漂仅为85°C

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    谢谢您-我们能否更新封装和订购信息、因为它错误地表明仅在高达85°C 的温度下运行?

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如 Kai 所述、REF1112的额定工作温度范围为–40°C 至+85°C、工作温度范围为–40°C 至+125°C 封装和可订购信息仅指示指定的工作温度。

    -Marcoo Z