This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:充电电流为60mA、但希望系统电流限制为500mA

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683899/bq25120-charge-current-60ma-but-want-i-sys-current-limit-to-be-500ma

器件型号:BQ25120

您好、Team、 BQ25120或其他器件是否可以实现这一点?

但遗憾的是,所有在 TI 范围内具有 I2C 控制的器件都无法提供60mA 或更低的充电电流,或者包括容差在内的输入电流限制(电源路径)为~400mA–我需要的最小电流为500mA。 输入电压为5V 标称值。

 

没有 I2C 接口是首先需要权衡的问题、但这会导致可用 GPIO 引脚和实现的功能(电源断开检测)方面的其他问题。 因此、如果没有它也不会很好。

另一个折衷可能是没有电源路径和具有分立式输入电流限制。

 

如果我错过了一些东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25120可在独立模式下运行。 但是、I2C 提供了更多的可配置性。  

    ILIM 为500mA、但如果您需要大负载、电池可以对负载进行补充。 您是否正在寻找500mA 充电电流或系统负载?

    此致、

    gautham