This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 请阐明、当中的电压降至 VIN (DPM)以下(4.2V 至4.9V 范围内)时会发生什么情况。 充电是否停止? 充电是否会减慢?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683193/bq25120a-bq25120a-please-clarify-what-happens-when-the-voltage-in-falls-below-vin-dpm-ranging-from-4-2v-to-4-9v-does-charging-stop-does-charging-slow-down

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

我需要您的帮助来理解 BQ25120数据表的这一段。

 

第9.3.6节内容如下:

 

9.3.6基于输入电压的动态电源管理(VIN (DPM))

 

在正常充电过程中、如果输入电源无法支持已编程或默认充电电流和系统负载、则电源电压会降低。 一旦电源接近 VIN (DPM)、输入 DPM 电流和电压环路将减少流经阻断 FET 的输入电流、以防止电源进一步下降。 VIN (DPM)阈值可通过 I2C 寄存器在4.2V 至4.9V 范围内以100mV 的阶跃进行编程。 也可以完全禁用它。 当器件进入此模式时、充电电流可能低于设定的值并且 VINDPM_STAT 位被置位。 如果设置了2X 定时器、则在 VIN (DPM)激活时延长安全定时器。 此外、端接被禁用。 请注意、在连接电池同时连接 VUVUVFET 的情况下<VIN < VIN(DPM), the VINDPM loop will prevent the battery from being charged and PMID will be powered from BAT.

 

我不太确定如何解释这一点。 在第二句至最后一句中、它显示"此外、终端被禁用"。  这是什么意思?

 

请 阐明、当中的电压降至 VIN (DPM)以下(4.2V 至4.9V 范围内)时会发生什么情况。 充电是否停止? 充电是否会减慢?

 

如果终止被禁用、是否会给电池带来风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    我建议您查看此应用手册、其中详细介绍了 VINDPM。

    www.ti.com/.../slyt569.pdf


    BQ25120A 具有可配置的 VINDPM。 根据 VINDPM 设置、从 VIN 侧提取的电流可能会受到限制。 这是一项安全功能、可防止 VIN 侧欠压。

    BQ25120A 也可以完全禁用此功能。


    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题都没有从这篇文章中得到解答。 我知道什么是 VINDPM。

    我不太确定如何解释这一点。 在第二句至最后一句中、它显示"此外、终端被禁用"。 这是什么意思? (本条未对此进行讨论)

    请阐明、当中的电压降至 VIN (DPM)以下(4.2V 至4.9V 范围内)时会发生什么情况。 充电是否停止? 充电是否会减慢? (TI 充电器对此进行了一般性讨论)。

    如果终止被禁用、是否会给电池带来风险? (未讨论。 我的问题是、终端被禁用、充电器永远不会进入恒定电压阶段并对电池过度充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    进入 CV 阶段后会发生终止。 CV 阶段保持恒定、直到充电安全计时器计时结束。

    问题2需要更加明确-问题2上的 VINDPM 设置是什么? 如果 VINDPM 环路在 BQ25120A 上激活、则输入电流将受到限制。

    如果输入电流受到限制并且不足以为 PMID/ VSYS 轨上的系统供电、则会限制充电电流。

    如果来自输入的电流不足以为系统供电、则电流实际上将由电池供电。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否说明"禁用端接"是什么意思?

    我想确保我不会误解这意味着什么。

    Todd Keppler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    这意味着 BQ 将保持 CV 阶段...

    如果您希望我订购 EVM 进行测试、请告诉我。