This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM120:LM120H-6.0/883的规格表

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674273/lm120-spec-sheet-for-lm120h-6-0-883

器件型号:LM120

我们需要  一个适用于 LM120H-6.0/883B 器件的旧 NSC 规格、该规格可能是为 Northrup Grumman 制造的。  存档中的旧内容是  LM120-5.0 12.0 和 15.0 伏部件的规格。 我们需要测试 DLA 的标准参数,但无法 根据  LM120H-5.0规格测试 LM120H-6.0器件。 是否有归档文件可能包含 美国国家半导体公司的此 LM120H-6.0规范?

 BTW - 如果有用,Northrup Grumman 内部部件号 为058-002267。

感谢你的帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    到目前为止、对20多年存档的搜索并未显示 National 曾经提供-6V 版本的 LM120。  还有几个地方可以检查、但这需要一些时间。

    如果这是客户的特殊情况、则应根据客户的规格进行构建和测试。   您是否无法获取此器件的原始规格?

    您知道它的供应年份吗?   您是否有资料、您能否提供资料或数据代码的图片、以便我们了解时间范围?

    我的建议是根据输出电压调整输出精度限制。   这就是大多数具有多个输出选项的旧稳压器的指定方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kirby、

    感谢 您的快速回复。  我也联系了 Northrup Grumman、看看他们是否能够提供规格、 但他们没有回应。 我正在附上库存器件的图片。 批次/生产日期代码为78/10、我已包含器件图片。  我们非常感谢您对规格进行任何其他搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助。  这些似乎是从1978年开始的。  我找到了一个旧的1978年 LM120数据表、并在其中列出了-6V 选项。

    这是包含特定于-6V 选项的信息的页面。  这适用于器件的商业版本、但 mil 级产品通常具有与最高等级器件相同的限制。

    e2e.ti.com/.../LM120_2D00_6-limits.pdf