This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84610:双路 TPS84610跟踪

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684144/tps84610-dual-tps84610-tracking

器件型号:TPS84610

我希望有多个 TPS84610跟踪、如数据表中的图33。 我可能可以根据图通过级联分压器来实现它、但我想了解正在发生的情况。

但是、数据表第7页上的功能方框图不明确。

我发现 Vref 为0.8V、电流源为2.3uA。 Vref 和 Comp 之间的三角形是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方框图中的符号是跨导误差放大器。 误差放大器将 VADJ 电压与较低电压进行比较

    SS/TR 引脚电压或内部0.8V 电压基准。

    如果您对跟踪计划有其他疑问,可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系

    谢谢、Jason