This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:分类失败、无法进行 Sifos 测试

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682972/tps2388-classification-failed-whild-sifos-test

器件型号:TPS2388

您好!

现在、 使用 Sifos 测试仪器作为"正常"PD 器件、TPS2388可以将其识别为4类 PD 并提供电源。

但是、当使用 Sifos 测试 仪器作为"Sifos 测试" PD 器件时、TPS2388只能将其识别为0类 PD、并显示以下报告。

(BTW 如果 由 TPS2388EVM 进行测试、则报告是相同的)

您能帮您提出一些意见吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    您能否再次检查在连接4级 PD 后是否使用寄存器0x23中的2类开启来开启端口? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    客户已经使用了4类寄存器0x23、请在这种情况下提供帮助、非常感谢!

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    客户如何使用 Sifos 测试 TPS2388EVM? 他们是运行我们的 MSP430参考代码还是在 TPS2388EVM GUI 上使用"启用 sifos 测试模式"? 当我们通过两种方式测试 sifos 时、如果客户使用的方法与我们的 EVM sifos 测试相同、我建议客户联系 sifos 进行设备设置。 谢谢。

    此致、
    一分钱