This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:最大频率设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702478/lmr14030-q1-max-frequency-setting

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队成员。

LMR14030-Q1的频率设置范围指定为2.5MHz 作为最大值。

但是、考虑到设定频率的偏差以及由于频率扩展功能而产生的漂移、它是否需要在2.5MHz 以内?

或者、如果设定值为2.5MHz、是否可以超过某个值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 RT 模式 Fsw 设置为2.5MHz、而不用考虑频率精度和扩频功能。