This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:在学习周期之前,在 bq34z100-G1中要更新的值。 使用 bqStudio。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674015/webench-tools-bq34z100-g1-before-doing-learning-cycle-what-values-to-be-updated-in-bq34z100-g1-using-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

IAM 使用 bq3z1000g1 -IC 和 bqstudio 测试铅酸电池12v、36Ah 额定值。 我在 bqstudio 中能够获得12伏电压。

但 bqstudio 数据库中不能提供36ah 类型的化学 ID。 于是我在 bqstudio 中随机选择了26 ah 类型的 Chemi id avalibable。 IAM 将 SOC 设置为0%,在其它字段中没有正确的响应。

在执行学习周期之前、请先在 bq34z100-G1中更新哪些值。 使用 bqStudio。

是否有任何方法可以在不完善学习周期的情况下更新这些值。

必须使用 C/5和 C/2参数进行学习周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    要为铅酸选择最匹配的化学 ID、我们建议您使用 C/20放电并按照 GPCCHEM 工具中的说明进行操作。