This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:bq78pl116待机模式禁用

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673860/bq78pl116-bq78pl116-standby-mode-disable

器件型号:BQ78PL116

你(们)好

当电池组从主机移除时、我们会禁用监测计以进入待机模式。  

有任何位可以配置它吗? 还是只满足以下退出标准中的任何一个?

(a) SMBus 主机活动、SMBus SMBCLK 和 SMBDAT 引脚。
(b)按下按钮
(c)检测到安全问题
(D)检测到大于转换至放电电流或转换至充电电流的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、
    由于此器件的使用年限、因此需要进行一些研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane、在初步分析和查看 TRM 时、它看起来是由硬件控制的、没有需要配置的待机退出位。 因此、任何退出条件都会触发它。