This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:软启动特性的实现

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683942/lm3481-implementation-of-soft-start-feature

器件型号:LM3481

您好!

我将 LM3481用作反激式控制器。 我观察 到  、当 LM3481开始开关时、反激式转换器的浪涌电流很高、占空比也很高(大约90%)。

我的问题是   如何在 LM3481中实现软启动功能、因为似乎没有软启动。 下面的一些屏幕截图显示了的启动阶段

反激式转换器。

反激式转换器具有以下规格:

VIN = 5.5V 至15.5V

VOUT = 6.1V

PoUT = 1.5W

LP = 23µH Ω

Np:Ns = 12:14

原理图:

e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_schematic.pdf

测试条件:

VIN = 5.5V、无负载

初级 电流(IP)(CH3)、Vgs (CH1)、Vin (CH4)、LM3481:COMP (CH2):

  VOUT (CH3)、Vgs (CH1)、Vin (CH4)、LM3481:COMP (CH2)概述:

初级电流(IP)(CH3)、Vgs (CH1)、LM3481:COMP (CH2)、Vin (CH4)。 屏幕截图显示了转换器最终稳定时的波形:

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当 LM3481的 FB 引脚接地时、没有软启动功能。 对于反激式设计、可通过软启动电压基准在次级侧实现该功能。  请参阅下面的原理图。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的解决方案、它解决了问题。 现在、输出电压未显示过冲。

    此致

    Adam