This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266-1:查询:TPS65266-1稳压器使能控制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702464/tps65266-1-query-tps65266-1-regulator-enable-control

器件型号:TPS65266-1

您好!

请在下面澄清我对 TPS65266-1稳压器的疑问:

1.如何控制(启用/禁用)直流/直流稳压器 TPS65266-1的输出?

2.对于稳压器中至少一个稳压器,是否有可能获得与 TPS65266-1 (额定电流2A (@3.5V)具有相似规格但具有输入电源的开关稳压器:VIN min=-ve 至3V,Vin max= 9V 至12.5V 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wesly

    我在以下链接中回答了您的问题。
    e2e.ti.com/.../2590156

    但对于 Q2、
    Vin min=-ve 到3V 的含义是什么? 什么是-ve?