This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:当主电源关闭时、它将继续工作

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684241/lm5021-it-keeps-to-work-when-main-power-supply-turns-off

器件型号:LM5021

你(们)好

当控制和主电源关闭时、它保持在11V 左右。
由于电压为11V、因此它可以继续工作。 您能告诉我如何停止工作吗?

请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../LM5021.xlsx
此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yuzawa-San:

    在文件的基础上、顶部有一个开关、开关位于上。 底部的另一个开关关闭。
    17V 输出还连接到26V 输出的输入、从而在关断期间产生11V 输出。

    如果我的理解是正确的、我认为您可以利用 UVLO 功能、即关闭阈值为7.25V。

    此致
    Kevin