This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201ADDAR 输入下拉电阻器

Guru**** 2594430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684430/ucc27201-ucc27201addar-input-pull-down-resistor

器件型号:UCC27201

你(们)好  

在引脚5和6中添加下拉电阻器(2.7k Ω)时的任何副作用或限制  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    尼豪!

    只要驱动级能够驱动该阻抗、这就很好。

    如果控制器允许输入悬空、我们还在这些输入端内部有一个200千欧的下拉电阻器、以使驱动器输出保持低电平:

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 如果没有、请为我按绿色按钮!!! 谢克西!!!