This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:如何处理 LM5021的预偏置启动?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681624/lm5021-how-to-deal-pre-bias-start-up-with-lm5021

器件型号:LM5021
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、团队成员

我的客户具有针对直流/直流模块的反激式设计、他们使用 LM5021作为初级侧的主控制器。

当直流/直流模块执行开/关测试时、我们遇到了输出过冲超过10%的问题。

您能否告诉我们在 LM5021系统启动时如何实现预偏置功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    为了解决过冲问题、增加 SS 引脚上的电容将是最简单的方法。

    您能否帮助我增大此电容器以检查过压是否降低?

    同时、我还将帮助您找到预偏置电路。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    在正常启动过程中、输出电压斜坡平滑。
    我们认为 SS 的电容值应该很好。
    但我们发现、当我们进行快速开/关测试时、过冲将超过规格。

    对于预偏置电路、您是否有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    根据与高级 AE 的讨论、您能否为您的设计提供原理图?

    我们认为、修改 TL431上的补偿电路将是解决此处问题的更简单方法

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    客户只能提供有关 TL431的部分电路、  

    请参阅以下内容:

    有关波形、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您提供相关信息。

    建议添加 C1以减轻过冲。

    此致

    Kevin