This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:BQ25895MEVM-664

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674136/bq25895mevm-664-bq25895mevm-664

器件型号:BQ25895MEVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895M

您好!

我使用 BQ25895M IC 进行电池充电和管理、我想连接移动设备以从电池充电。 在该 BQ25895M IC 上、有两个引脚 PMID (3.1A 时为5V OTG)引脚和 SYS&SW (SYS 3.5V±4.5V)引脚。

另外、请与我分享同一引脚 PMID 和 SYS 的详细信息及其完整说明。  

那么、在哪个引脚上、我可以连接我的手机进行充电。