请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65266 主题中讨论的其他器件: TPS65261
您好!
请在 下面澄清我对 TPS65266-1稳压器的疑问:
1.如何控制(启用/禁用)直流/直流稳压器 TPS65266-1的输出?
2. 是否有可能获得与 TPS65266-1 (稳压器中至少有一个稳压器的额定电流2A (@3.5V)具有相似规格但输入电源电压最低为9V 的开关稳压器?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请在 下面澄清我对 TPS65266-1稳压器的疑问:
1.如何控制(启用/禁用)直流/直流稳压器 TPS65266-1的输出?
2. 是否有可能获得与 TPS65266-1 (稳压器中至少有一个稳压器的额定电流2A (@3.5V)具有相似规格但输入电源电压最低为9V 的开关稳压器?
提前感谢。
大家好、 Wesly
建议使用开漏配置来控制可启用/禁用 tps65266-1输出的 ENx 引脚。
例如、上一级。的电源正常引脚
当 PG 为高阻态时、ENx 引脚具有可启用输出的小上拉电流 IP。
当 PG 为低电平时、这将禁用输出。
2.是的、我认为 TPS65261适合您的应用。
您可以使用电阻分压器将 Vin UVLO 调节为9V、请参阅 数据表第15页的8.3.3部分:启用和调节欠压锁定。