This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:并行运行

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681685/lm5176-parallel-operation

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5170

我对开发48V 直流电源调节器件感兴趣。  本质上、我们有一个电压范围为42V 至56V 的电源、我们需要提供恒定48V 直流输出。  我们还需要能够提供大约42安培的电流。

我正在考虑是否可以采用 LM5176并联运行。   我注意到您的应用报告 SNVA794- 2017年10月关于采用压降模式的并行运行的主题、并想知道您是否可以提供有关该主题的更多信息–例如、LM5176EVM 是否可以实现此操作、如果是、修改范围是什么 有必要吗?

如果可以的话、我还想说的是、我知道我们的预期最大输入电压56V 太接近 LM5176的最大额定输入电压。  LM5176的 VIN (引脚2)和 VISNS (引脚3)上是否允许采用某种形式的电压衰减或限制、即它们未直接连接到功率级输入轨?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 LM5176。 是的、它可以并联。 实际上、我们正在研究一种更简单的方案来并行使用 LM5176、工程师正在对结果进行总结并将其放入应用手册中。 它应尽快出版。

    56V 也是我的关注点、但它并不是世界的尽头、因为它仍然低于绝对最大值、绝对不能超过这个值。 是的、我们建议最大工作输入电压= 55V。 但是、如果您有足够的钳位来防止瞬态电压超过60V 绝对最大额定值、它应该起作用。 在这种情况下、需要注意 IC 引脚包括数据表中 Abs Max 表中显示的所有高压引脚。 缓冲器、TVS、有效滤波器等都很有用。

    VISNS 可通过电阻器连接到输入线路。 但是、控制逻辑使用输入信息、因此不建议衰减。 VIN 引脚是 VCC 稳压器的输入、因此不建议使用大电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对有关并行操作的新应用手册感兴趣、该应用手册何时可用。

    我还在查看 LM5170、欢迎您就这两个器件是否适合我的应用提出建议。

    感谢您的期待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您的输入电压在42V 至56V 之间变化、并且 Vout=48V、因此您将需要降压/升压转换器。 LM5170是一款双向控制器、但它只能在一个方向上降压、在相反的方向上升压。 换句话说、LM5170只能支持输入和输出电压不重叠的情况。

    我已经联系了工程师、希望很快可以分享并联两个 LM5176的电路图。 应用手册正在发布、但可能需要更多时间才能发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布应用手册可能需要更多时间。  以下是您可以将其称为参考的关键信息。  祝你好运。

    e2e.ti.com/.../Dual-Phase-Parallel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Youhao Xi

    是否可以进一步讨论 LM5170系列?

    感谢您的期待。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。