This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650的 USB 输入

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671111/bq24650-usb-input-for-bq24650

器件型号:BQ24650

大家好!

我计划将 BQ24650与两个备用(或)电源输入搭配使用:太阳能和 USB。 但是、与往常一样、对于 USB、我不知道特定充电器可以提供什么电流。  假设 BQ24650的充电电流为2A-3A、这可能超出了某些壁式适配器的功率能力。

1通过降低电压来检测 USB 充电器过载是否安全? 使用墙上适配器的全功率而不损坏它时、最好使用哪种截止电压? (可能约为4.9V、4.75V 或4.5V)。 我真的不愿意对输入使用庞大的 USB 枚举。 但也可以使用一些简单的电路来避免 USB 输入过载。

2另一个问题。 在某些电路中、我看到 MPPSET 的 VIN 分压器在阻断二极管之前直接连接到太阳能输入、但有时在阻断二极管之后连接。 每种变体的优缺点是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于1、您将需要为太阳能电池板和5V USB 输入交替使用 MPPT 设置。 在我们的其他充电器上、MPPT 本质上是 VINDPM 功能。 当输入源无法向输出端提供足够的电流时、输入电压会下降。 此功能可钳制输入电压、以防止其崩溃、同时从输入源提取最大电流。
    关于2、当在阻断二极管之后连接时、它不会反映实际电池板的输出电压、而是具有一个二极管压降。 在我们的数据表和用户指南中、所有器件都连接在阻塞二极管之前的输入端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这一点。 唯一的问题 是选择 VINDPM 电压、BQ24650应在此电压上降低电流。 它应该足够高、以便不使 USB 电源过载、但实际上可以在这些电源上看到负载下的电压下降。 我不确定在最大负载下是否有允许的 USB 电压标准。 您能不能 МPPT 一下 USB 电压值、该值应该被视为接近 USB 过载并降低其电流? (换句话说、USB 电压应通过分压器在 MPPT 上对应于1.2V)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的充电器通常将 VINDPM 设置为4.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    只是另一个问题。 在 BQ24650 pdf 手册(SLUSA75A)中、图24显示了从 L1和感应电阻器 R1到接地之间的 C2电容器、应用示例中不存在这种情况。 它是需要的,它的用途是什么? 是否应该将其添加到与电池并联的输出电容器 C3中、或者放置在不顾它的位置? 或者、输出电容器应分为两部分:一部分位于感应电阻器 R1之前、另一部分位于之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2是可选的。 它用于滤除电流感应电阻器上的开关噪声。