This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5949:所需连接最少

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702177/tlc5949-minimal-connections-needed

器件型号:TLC5949

您好@所有、

我搜索了 TI LED 驱动器和论坛、并找到了 TLC5949 -
如果我已阅读简短概述和示意图、则通常需要控制4个引脚。
我尚未完全阅读和理解数据表-
我认为可以使用自动显示重复位和自动数据刷新位来消除 LAT 信号。
是否也可以将 SCLK 用作 GSCLK 的信号?
这样、我可以得到低至2个引脚/信号?!
我知道、如果时钟信号中断或暂停、会感到困惑-
因此、我需要确保我的驱动微控制器永远不会停止 SPI 时钟。 (我必须阅读此内容。)

感谢你给我的任何建议

阳光明媚的问候
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stefan、

    您对"自动显示重复"功能正确无误。

    它无法获得2个引脚、因为即使对 GSCLK 使用 SCLK、LAT 也是写入数据的必要条件。

    对 GSCLK 使用 SCLK 很复杂、因为每次发送 SIN 数据时、GSCLK 都会中断、您需要确保不会影响显示效果。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。