This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560和电平变化

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674122/tps54560-tps54560-and-level-changes

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件:LM5145

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

你(们)好

我是石油行业的设计师。 我的卡片上的标准是小振动、在这种情况下、它必须能够在150摄氏度下生存

在这种情况下、电源应与 PWM 配合使用(省电)。 工作原理几乎是作为一个 Z 二极管。 它应跟随输入电压达到一定的电平、然后输出应保持稳定。在这种情况下、特定电压约为22V。 当输入电压几乎相同时、功率根本不会稳定工作。 它会在多个电压上产生纹波。 我相信该问题与 IC 中的模式有关(启动负载为24V 和21.5V)。

输入电压高达60V、电流10mA 至5A、热量高达150摄氏度、空间非常小。

如何解决此问题(可能是馈送'boot'),或者是否有另一个 IC 执行此工作?  

如果我获得有关'boot'上输入的文档、那么可能我可以创建一些内容。  

希望能提供快速反馈和帮助。

最棒的是 Arild H. Saether。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅以下应用手册以了解喂入引导选项。

    对于其他器件选项、您可以查看 LM5145降压控制器。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记应用手册链接: www.ti.com/.../slva547a.pdf