This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:LED 无法正常工作,并且故障表明 LED 的 sch 处于打开状态

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700752/tps61194-q1-led-could-not-work-normally-and-fault-showed-the-sch-of-led-is-open

器件型号:TPS61194-Q1

这是采用:布局的 SCH

我们测试了 OK 和 Wrong:的波形

好的:

错误:

并测试 PWM 以显示导通时间线

发现这可能是 SW,的峰值导致的、并继续放大 SW:的波形

然后测试 TPS61194-Q1的 OUT1~4

根据数据表:

?想知道这是否是 VOUT 峰值,那么如何开发 SCH?此器件有一些不同的电容器,但仍然无法正常工作

或者还有另一个原因?客户想要申请 FA,以在 IC 中检查错误

还是由 TPS61194-Q1决定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    团队已收到您的请求、我们将很快提供反馈。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否仅在一个器件或多个器件上出现(采用相同的原理图/布局)?
    正常工作和不正常工作的器件之间是否存在差异? 它们是否使用相同的原理图/布局?

    从原理图中可以看到、电容器 C571-4从升压引脚连接到 OUT 引脚是正确的、但不应在电容器串联后连接 LED。 从升压到输出引脚、LED 应与这些电容器并联。 我认为这可能会导致触发 LED 开路故障。 如果是这样、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图不完整、电容器与 LED 并联、而不是串行。 原理图是正确的。 我将与客户工程师一起查看更多信息。

    现在关键点是、我们发现 Vout 具有大峰值电压、最大电压高达65V。

    1.需要您的帮助来查看原理图和参数、提供清除输出电压峰值的建议;

    最大 峰值电压的风险如何高达65V、就在现在 OUT 引脚已损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们查看了原理图、下面是我们的评论。 似乎没有任何可能导致这一问题的重大问题。 如果这仅在一个器件中出现、我们建议提交 FA。

    FSET = 49.9K -设置为1.2MHz 正常

    2.ISET = 24k -设置为100mA 正常

    2.将 SYNC 引脚连接到 VDDIO/EN 引脚、而不是 VCC 电源轨

    FB 网络设置为最大值37.1V。 确保最大 VF 比此值低~15-20%。 此外、考虑使用 T 分压器网络来减小反馈电阻器值并使 Vout min 保持高于 Vin max 请参阅随附的计算器以选择合适的电阻值。 使用 R2 = 6K 且 R3 = 27k 会修改 R1以产生适当的最大输出电压。

    e2e.ti.com/.../0020.TPS61193_2D00_4-FB-Divider-Options.xlsx

    1.2MHz 满负载条件下的建议输出电容为3 x 10uF (cer)。 可以减小输出电容、但确保相位/增益裕度显示良好的稳定性