This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:输出精度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684157/tps53353-output-accuracy

器件型号:TPS53353

你好。

目前、我们正在考虑将 TPS 53353用于 FPGA 的内核。

规格

输入电压 :12V
VOUT:0.9V 15A 0.87Vmin 0.90Vtyp 0.93Vmax
COUT:化学电容器1640uF 5mΩ(820uF 10mΩ×2)
电感器:0.25uH (2.1mΩ μ H)

在电路中、在不使用化学电容器的纹波注入电路的情况下考虑输出。
您目前能否满足输出条件?
此外、如果它不好、是否有方法? (其他设备等)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井山

    具体取决于开关频率。 请参阅数据表中的第7.4.1节。 公式6给出了稳定性的条件。