This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210数据表冲突:错误的原理图

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698698/bq24210-bq24210-data-sheet-conflict-wrong-schematic

器件型号:BQ24210

您好!

我认为数据表中存在错误:图 11和图 12不连贯!

图 11显示了 JEITA 的阈值、其中 TS 引脚的阈值电压与温度成正比。

但是、在连接 NTC 时、如图 12 TS 电压将与温度成反比!

实际上、 假设 VLSB 恒定、由于电压分区、TS = VTSB RTH/(RTH+RT1)。

由于 RTH 值与温度成反比、TS @ 60°C 将低于 TS @ 0°C、反之亦然!

请尽快澄清、这似乎是一个重大错误:

如果图 11已确认正常工作、NTC 和 R1应在图 12!

BR、

Vincenzo Fiore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您指出这一点。
    需要修改图11、但电路的公式和说明是正确的。
    图中 VTSB 和 GND 的位置相反。

    我们将更新该图。