This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:最小输出电容值。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684172/tps53353-minimum-output-capacitor-value

器件型号:TPS53353

您好!

我设计了连接 TPS53353的12V 输入电压、1V 输出电压、15A 降压电路。

建议使用600uF 的输出电容器值、但它太高、因此需要知道最小输出电容器值。

能否在100uF 以下使用?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../TPS53353_5F00_12Vin_5F00_1Vout_5F00_15A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    输出电容器选择有点复杂。 它取决于电容器类型(ESR 是什么?)、开关频率和瞬态负载阶跃要求。 我建议您详细阅读数据表、尤其是第7.4.1节。 如果您有其他问题、请告诉我。