This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:保护 nFET 和 SQW 输出

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700059/lp8860-q1-protection-nfets-and-sqw-output

器件型号:LP8860-Q1

您好!

在 LP8860-Q1数据表的9.2.3项中、建议在电源信号不可用的情况下使用连接到 nFET 栅极的 SQW 信号来保护 OUTx 引脚。  

请确认所涉及的保护机制是否使用 nFET 的击穿电压来限制 OUTx 引脚电压。

我还想保证不会使用 SQW、因为我需要非常严格地控制 LED 电流。  

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此项。 有人很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodney、

    您是否愿意跟进此问题?

    祝你一切顺利、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cardoso 先生、

    很抱歉耽误你的时间。 我认为、使用 nFET 应该为 OUTx 引脚提供过压保护、以在达到击穿电压之前、避免此类 OUTx 引脚上可能存在的有害电压。

    我的理解是、如果为 nFET 栅极供电的必要电压不可用、则可以使用 SQW。 如果未使用 SQW、则引脚可保持悬空。

    此致
    David