This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:输入电流波形中的振荡

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684199/ucc2818-oscillation-in-input-current-waveform

器件型号:UCC2818

大家好、

我的客户正在使用我们的 UCC2818进行设计。 他们观察到输入电流波形输入振荡存在问题。 我们在输入电流波形中观察到显著振荡、频率约为10kHz、与输入 X 电容器相关、电容越高、频率越低。 振荡仅在我们使用可调变压器作为输入源时发生。 使用交流电源后、问题消失。 下面是输入电流波形:

我们怀疑这是由于可调变压器和 X 电容器的漏电感之间的谐振造成的。 我们进行了测试:在 X 电容器(1uF)上插入一个串行电阻器(10欧姆)、然后振荡消失。  

我的问题是:

1.您是否认为此测试可以证明振荡的根本原因是 X 电容器和变压器泄漏之间的谐振?

2.如果是,如何解决此问题? (串行电阻不可接受)

谢谢你

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    这似乎是一个典型的输入滤波器振荡-请参阅随附的文档以了解一些附加信息。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4062.input-Filter-Oscillations.docx

    您遇到的问题是输入滤波器的输出阻抗(包括可调变压器的源阻抗)过高。 您可以通过在变压器的输出端添加一些电容来降低该阻抗。

    还可以通过在谐振电容(本例中为 X 电容)上添加并联 RC 滤波器来抑制谐振。

    您还应考虑在 PSU 连接到正常交流线路插座时是否会发生此振荡。

    请告诉我您的使用方式。

    此外-请告诉我上面的链接是否不起作用-

    此致

    Colin