This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:单位增益

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670994/lmz31520-unity-gain

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件:TPS53355

您能告诉我这两个器件的单位增益是多少。 Marvell 使用具有反馈环路的 TPS53355器件来保持开关芯片上的电压电平稳定。 他们的应用手册指出、可以使用单位增益带宽在15-300kHz 范围内的任何稳压器。 因为我对 TPS53355器件有问题、我使用了另外两个器件、没有问题、所以这些都有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    您是问转换器的闭环带宽还是误差放大器的开环带宽? 您在使用 TPS53355时遇到了哪种类型的问题? TPS53355不使用误差放大器、而是在 FB 引脚内部具有迟滞比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../power-supply-info.docxi'm尝试发送部分原理图的副本以更好地描述我的问题。 我用屏幕快照来形容它、并将其复制到这里。 如果您收到此附件、请告诉我、因为它似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这似乎附加了。 我在该稳压器的输入端具有1vp-p 纹波。 它不会引起任何问题、但我不喜欢它、也无法抑制它。 我还突然想知道其中一些 TPS53335稳压器的运行情况。 它们看起来非常敏感。 因此、我正在寻找另一种解决方案、例如我使用过的、没有遇到任何问题的 SIMPLE SWITCHER。 3、5、8安培的电流具有分压器调节、但20和30安培的电流无法分辨 v 调节电路中的内容。 我是否可以在反馈类型电路中使用这些稳压器来满足 Marvell 对其电压调节反馈环路的需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否布置一些输入电压纹波的波形? 您还能告诉我 AVS_FDDFB 信号的特性吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有关于 AVS 状况的任何其他信息? 您需要支持多大的输出电压范围? AVS_VDDFB 电压电平的范围是多少? 它是快速变化还是为每个 Marvell 设备单独设置的固定级别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要支持0.98V、反馈电压根据开关芯片的动态使用进行设置。

    如果有更多的端口开启或随着以太网流量的接收、可能会有更多的压降、因此芯片会调整稳压器以校正它看到的回到.98V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只需要稳定的0.98V 电压而无需调节电压、则根本不需要该连接。 TPS53355仅通过其自身的 FB 引脚即可在宽负载电流范围内进行调节。 如果串联电阻为0欧姆、我看不到如图所示在 AVS 节点上施加电压的工作原理。 当然、我不熟悉 Marvell 设备。 我需要更多详细信息来进行进一步评论、但如果您只需要恒定的0.98、我只需断开 AVS 并设置 R1024+R1017+R1018 = 6.333k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾解决过问题? 您是否需要进一步的帮助?