This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:与充电垫兼容

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684010/bq51003-compatibility-with-charging-pads

器件型号:BQ51003

你好!

我们的产品使用 BQ51003 (如 SLUA748A 中的图3所示进行连接)作为 RX、使用 Samsung EP-PG920I 充电板作为 TX。  在第一批生产后、我们发现一些器件与 TX 连接有问题。 在调查此事时、发现 RX 线圈已被更换、因此调整已分别针对 1.5MHz 和170kHz 进行了优化。 当然,这应该得到纠正, 但真正的问题是我们无法理解以下观察结果的关系:

尽管标准规定了90-105kHz 和900-1100kHz 调谐范围、但大多数采用上述不正确调谐的器件仍能正常工作。

2.如果纠正了对"工作设备"的调整、它仍然有效。  如果纠正了"无法正常工作的设备"、则仍然无法正常工作。

3、所有器件、不论是否已校正、都可在不同的 TX 焊盘上工作、即 Belkin F7U014。

我已将几个部件发送回制造商、用于对 BGA 进行 X 射线检查、以防这些异常是由焊点断裂或焊接短路引起的。 但是、这似乎并不可能、因为他们实际上在 Belkin pad 上工作。

由于整个行为看起来像是 TX 和 RX 之间的通信不匹配、我们还尝试将 COMM 电容器从22n 增加到47n。  遗憾的是、这不会改善任何情况。

请提供建议!  

 Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将就此问题与您联系。
    我们可以选择脱机工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    请确认您已从我的网上收到文件。 回复"@.." 看起来有点奇怪。
    \Eric