This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:Altium 布局的审核申请

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702690/lmr36015-review-request-for-altium-layout

器件型号:LMR36015

大家好、

我目前正在 Altium 中的 PCB 上工作。 我将使用 LMR36015作为降压转换器。 熟悉 Altium 的人是否能够查看我的布局并提供一些反馈?

下面是 LMR36015及其外部网络的示意图:

这是我在 Altium 中对它的表示(绿色线中的所有内容):

感谢您的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blake 您好、

    我建议使用 EVM 布局作为起点: www.ti.com/.../lmr36015aevm 我还收到了您的电子邮件请求进行审核、我可以通过电子邮件与您共享 EVM Altium 文件 您还可以查看数据表上的第25页以了解布局指南:www.ti.com/.../lmr36015.pdf

    我对您的原理图的建议如下:

    1.本设计的输入和输出条件是什么? 它将确定建议的输出电感器和电容。
    2.在数据表中、建议将 NC 连接到 SW。 这将使引导电容器的布局更简单。 您可以查看 EVM 布局以获取有关如何将引导电容器尽可能靠近器件放置的示例。
    3.将使能端接至高电平以启用器件。 您可以通过上拉电阻器将此引脚连接到 VIN。

    对于布局、我的初始建议为:
    1.将 C7和 C8放置在尽可能靠近器件的位置。 它们应对称地放置在器件的任一侧。
    2. C6的额定电压是多少?
    3、引脚6应该有一个接地平面。 请查看 EVM 布局以获取示例。
    4、VCC 电容(C9)应旋转180度、使器件可以直接看到 AGND 引脚。
    5.请反向旋转 R6 90度,使 FB 和 AGND 引脚尽可能靠近 R4。
    6. R6和 R7应具有两条连接到 VOUT 的独立走线
    7.这是2层电路板吗? 4层电路板将为接地层提供额外的层、从而使您能够从开关模式电源中散热。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn