This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24025:拆卸电池并使用可选的温度传感

Guru**** 2647215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702680/bq24025-battery-removal-and-used-of-optional-temp-sense

器件型号:BQ24025

您好、支持团队、

我的客户有两个问题、

如果在充电过程中取出电池、会发生什么情况? 充电器会继续为系统供电、还是 会立即关闭、或在充电器时间结束时关闭?

客户未使用温度传感、正在将该引脚接地。  这是个问题吗?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    如果在充电过程中取出电池、会发生什么情况? --- Bill J ---充电电流将停止,充电完成设定电流将接近0V,电压将变为4.2V。

    客户未使用温度传感、正在将该引脚接地。 这是个问题吗?--Bill J --建议使用10k 电阻器将引脚接地。