This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:lp5562evm

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682729/lp5562-lp5562evm

器件型号:LP5562

LP5562EVM-

我不断遇到 USB 通信故障。  我是否需要 Windows 10的驱动程序? 此外、与设置指南中提供的设置信息相比、手动控制还需要更好的设置信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodney、

    很抱歉您现在遇到问题。

    遗憾的是、我们没有额外的驱动程序或其他用户指南。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodney、

    我们在窗口10上尝试过、GUI 运行良好。

    您能更具体地解决您的问题吗?

    我们可以帮助识别出什么是错误。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 在我们的 Windows 10计算机上无法正常工作。

    正如 Device Manager (设备管理器)中所示、计算机可以正确识别评估板。  但是、对于在 GUI 中输入的任何命令、应用程序都会返回 COM 端口错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodney、

    您是否会提供错误的屏幕截图?

    或者、您也可以检查更新 MSP430驱动程序是否有帮助。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodney、

    您是否解决了问题?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodney、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth