This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:LM3940 (3.3V)、LP38855-1.2、LP38512-1.8稳压器问题

Guru**** 2649165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695931/lm3940-lm3940-3-3v-lp388585-1-2-lp38512-1-8-regulators-issue

器件型号:LM3940

尊敬的先生/女士:

我们面临着与此具有静态电流的 IC 器件型号 LM3940 (3.3V)、LP38855-1.2、LP38512-1.8相关的问题。

请向我们推荐具有相同引脚和更高 静态电流的替代器件号。

谢谢、此致、

Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    静态电流有什么问题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    LM3940已~20岁。 因此、虽然发布时的性能具有竞争力、但自发布之日以来、业界已有许多改进。 当今的线性稳压器和 LDO 具有低得多的接地电流规格(静态电流是更常见的术语)。 请帮助我们更好地了解您在应用中面临的问题、以便我们更好地帮助调试。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们将这些稳压器用于控制器和其他支持电路、即使控制器处于睡眠模式、

    这些稳压器消耗的电流更大。 由于我们已经在设计中使用了这些 IC、因此我们请您向我们推荐

    替代 IC 器件型号 相同的引脚排列、消耗的电流更少。

    谢谢、此致、

    Murali Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    为了帮助识别引脚对引脚的替代产品、您使用的是哪种封装? LM3940具有多种封装。 请提供以下信息:

    正在使用的完整器件型号:
    输入电压:
    满载时的 Iout:

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    由于我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布回复(如果此线程由于超时而锁定、请创建现在的线程)。

    非常尊重、
    Ryan