This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:显示时序复位?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683769/tlc5955-display-timing-reset

器件型号:TLC5955

对于 TLC5955的"显示计时复位"功能的使用、我有一些问题。

我的理解是、为了调用此功能、我只需要在 GSCLK 处于低电平状态时将 LAT 拉高? 我是对的吗?

2.只要我不在两个单独的 LAT 脉冲之间通过 SIN/CLK 发送任何新数据、第二个脉冲上的灰度/控制数据是否会保持不变?

我主要问这个问题、因为我正在研究的项目需要一些特定的时序限制、这些限制涉及比这个芯片缺省提供的更高的 PWM 频率。 我认为、我可以通过降低占空比、然后尽早重置 GS 计数器来增加这种视在频率。 假设我需要两倍的刷新率。 我会将我的16位 GS 值按1/2进行缩放、然后在达到中的32、768个步长时将 GS 计数器复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    你是对的。 如果控制数据锁存器中的显示时序复位位位位位(TMGRST)为1、则在 LAT 信号上初始化灰度计数器
    用于灰度数据写入的输入。

    由于 GS 计数器在达到32768步时复位、因此16位 GS 值减少到15位。

    如果 SIN 相同、LAT 脉冲只需将相同的数据写入寄存器、这不会改变您的灰度和控制数据。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我将 SCLK 保持在低电平、那么内部移位寄存器不会改变、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。

    如果 SCLK 为低电平、则不会有数据被移入器件。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth