This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:在 OR#39;ing 应用中检测并报告反向电流、如果 OR#39;ing FET 发生短路

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674355/tps24740-detecting-and-reporting-reverse-current-in-or-ing-application-if-or-ing-fet-fails-short

器件型号:TPS24740

我有一个风扇的 HS Then or’ing 应用程序。 问题是,如果其中一个通道上的 OR’ing FET 出现故障,我们如何检测和报告 反向电流? 即使 HS FET 关闭,它的体二极管仍会导通。 是否有办法使用 FLTb 或 STAT 信号来执行某些操作以向系统报告、 从而停止反向电流? 或者、我们需要一些外部电路吗? 非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    已通过冗余电子邮件向您解答。

    Brian