This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:我无法成功对 bq27411的 OTP 进行编程。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683751/bq27411-g1-i-cann-t-program-otp-of-bq27411-successfully

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我 用             。值配置了 bq27411、并将锥形电压更改为2.75V、将设计电压更改为4900mAh、将设计能量更改为18130 μ A

然后 我校准  bq27411、完成学习周期、 导出 .otfs 文件。

使用 EV2300 和 smartflash V0.7.0,  我  手动 打开 7.4电源 , 并拔下  7.4V 电源。

SmartFlash 显示:

 无法    成功对 OTP 进行编程

我  打开 了 bqStudio、     之后无法检测到芯片。

 出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2300上的固件版本是什么。 bqStudio 将在 DASH 板部分中显示该内容。 如果不是3.1m 或3.1r、则需要更新
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固件版本为3.1r。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是您尝试在之前未编程的全新商品上进行编程的商品。 请记住、这是一个 OTP 器件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未对单元进行编程。