This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92513EVM-001:正在查找此 EVM (Circuit Studio/Altium)的原理图和电路板文件或包含组件的可下载库?

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513EVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673870/webench-tools-tps92513evm-001-looking-for-schematic-and-board-files-for-this-evm-circuit-studio-altium-or-a-downloadable-library-with-the-components

器件型号:TPS92513EVM-001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

i;m 尝试查找 TPS92513EVM-001的可下载原理图、类似于从 Webench 下载的原理图。

包含 EVM 上使用的组件的库。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6590336B.ZIP

    您好、Brandon、

    Altium 源文件附在此处。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的快速响应和源文件。 如果问题不大、您可以将副本另存为 PCB 5.0二进制文件吗? 打开一些文件时遇到问题(请参阅下面 Altium 的注释)

    CircuitStudio 支持 Altium Designer PCB 项目(*。PrjPcb)并将打开任何 Altium Designer Schematic (*。SchDoc)、因此它也可用作 Altium Designer 和其他 Altium 产品的前端。
    PCB 文件必须从 Altium Designer 导出为特定的二进制版本:在 Altium Designer 中、PCB 打开。 File > Save Copy As、将 Save as type:设置为 PCB 5.0 Binary File (*。PcbDoc)。 CircuitStudio 尚不支持6.0格式、即使已列出。"

    再次感谢您的帮助。

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PWR727A.PcbDoc

    您好、Brandon、

    这是二进制版本5.0中的 PCB 文档。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特