This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:上传数据文件时无法纠正错误@ http://www.ti.com/tool/GPCRB

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702673/bq34z100-g1-unable-to-rectify-errors-when-uploaded-data-files-http-www-ti-com-tool-gpcrb

器件型号:BQ34Z100-G1

 我在 •••链接 http://www.ti.com/tool/GPCRB 上上传了以下文件 config.txt roomtemp.csv lowtemp.csv gg.csv 

计算引擎报告了以下错误:

错误:在 OCVpoint 的放电电流为-0.006后、低温文件没有休息
错误:观察到负低温电阻、R=-19.4547168463698、这通常是由错误的化学 ID 选择0引起的

 

我有以下问题:

1.我是否应该执行新的低温插入测试并在放电后生成具有休息时间的日志文件?

2.我应该采取什么措施来纠正第二个误差?

Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PR、

    我注意到这是您发布的第二篇帖子。 我们可以在另一个帖子上继续这样做吗? 您可以将这些问题发布到另一篇帖子吗?

    谢谢

    Miguel