This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:建议运行结温

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65253, TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683817/tps65253-recommended-operating-junction-temperature

器件型号:TPS65253
主题中讨论的其他器件: TLV62080

尊敬的频谱列表:

我的客户正在考虑使用 TPS65352、对建议的工作条件有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想采用 TPS65253并立即进行评估、并有一个问题。

(1) TPS65253没有建议结温规格。

我的公司要求推荐的结温范围、因此请告知。

我还在考虑 TLV62080、它描述了建议的结温范围为-40至125deg。

我想知道 TPS65253的规格。  

(2)此外、根据数据表、建议运行条件描述了 Ta 结温。

 我认为这是一个拼写错误、应该是 Ta 环境温度、它是否正确。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi

    是的、没错、这是一个拼写错误。

    TPS65253 建议的结温范围为-40至125deg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢你的答复。

    我了解建议 的环境温度 和结温。

    我将与客户分享这些信息。

    此致、

    新一