This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LM3644:LM3644 DTS 绑定

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668634/linux-lm3644-lm3644-dts-binding

器件型号:LM3644

工具/软件:Linux

支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/

你(们)好

我在基于 IMX6的 Linux 系统上使用 LM3644摄像头闪光灯。 我已将驱动程序添加到内核中、但找不到有关如何将芯片绑定到 devicetree 的任何引用。

有人能提供这种参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将咨询我们的软件专家、并就此与您联系。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法获取此方面的软件支持。 如果您仍需要帮助、请告诉我。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelos:

    是的! 我仍然需要这方面的支持。 如果可能有用、我会提供更多详细信息:

    Linux 内核版本: 4.1.15

    目标摄像机设备:ov5640。

    LM3644驱动器用于 LED 子系统。

    如果没有将 LED 驱动器配置为摄像头从器件的 DTS 绑定参考、则使用 DTS 参考将 LM3644用作简单的 LED 驱动器可能会很有用。

    感谢您的支持!

    此致、

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们无法支持此请求、因为我们目前没有需要调查的软件专业知识。
    所有可用的文档都包含在提供的驱动程序中。

    此致、
    Angelos Tsiros