This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:电流限制计算错误?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684004/lm5145-current-limit-calculation-is-wrong

器件型号:LM5145

您好!

在计算特定电流限制所需的 Rilim 时、LM5145的公式是否正确? 在数据表中的所有设计示例中、Rilim 约为几百欧姆。 但是、在计算时、我会得到几个毫欧... 公式是否以 MOHms 表示?

在我的应用中、Iout = 4A、I、RIPPLE = 1A、RDS (on)= 20m Ω。 让我们假设电流限制为8A

由此得出 Rilim = 0.054m Ω

我的数据表是不是错误的?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5145数据表中的公式(6)给出了 RILIM = IOUT* RDS (on)/IRDSON、其中 IRDSON 是使用 MOSFET RDS (on)电流感应时的100uA ILIM 电流源。 例如、10A x 3m Ω/100uA = 300 Ω。

    或者、我建议使用基于 Excel 的快速入门计算器、该计算器可从 LM5145产品文件夹下载。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊! 我现在看到了我的错误。 我认为 IRDSON 是可编程电流限制。  

    谢谢你。