This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:具有红色 LED 的 LM3648TT

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683366/lm3648-lm3648tt-with-red-leds

器件型号:LM3648

你好

我正在寻找一个能够处理高达500mA 电流的驱动器来驱动高功率 LED。 我找到 了 LM3648TT、但我的问题是:该驱动器是否也可以与红色 LED 配合使用?

项目说明:我必须构建一个包含4种 LED 颜色(白色、蓝色、绿色和红色)的矩阵、对于每个颜色、我都希望控制强度(每个颜色的电流高达500mA)。 我想为系统提供3.3V 电压。 在数据表上,我只能看到 Vout 从2.5V 开始的特性,但对于红色的特性,我需要 Vout 范围从2.0到2.3V (我将使用 XLampRegisteredXQ-E LED Cree 系列)。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    红色 LED 可通过该器件驱动。  唯一的问题是热管理。  当输入电压为3.3V 且 LED 为2V 时、电流为@ 500mA 时、器件将消耗650mW 的功率。  借助于90.2degC/W 的 thetaJA、您可以预计在整个环境中裸片温度上升至少58°C。  这假设是一个具有大量铜的 JEDEC 标准 PCB。  如果 PCB 尺寸不如 JEDEC 外形尺寸大或热性能较低、则裸片温升将会更高。  LM3648在规格范围内允许的最高结温为125摄氏度。

    希望这对您有所帮助。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、您好、我们来回答问题。 我理解问题。 我的问题是:您认为将电压输入调节到2.8V 是否更好、以便在红色 LED 和其他颜色 LED 之间实现最佳平衡? 如果我说得对、器件具有开关升压功能、因此当需要降低红色 LED 的电压时、由于电压升高而导致的功率损耗要小于由于 LDO 而导致的功率损耗。 我没有写过使用可调开关稳压器时、输入电压是从24V 导出的、因此我可以设置正确的电压、以最大限度地降低功率损耗(当然还有温度上升)。